结果:找到"物联网无线模块 无线产品 接收灵敏度 发射功率 测量方法",相关内容1000条
  • 什么是射频模块?无线射频收发器模块
  • RF模块(射频模块)是(通常)小型电子设备,用于在两个设备之间发送和/或接收无线电信号。在嵌入式系统中,通常需要与另一个设备进行无线通信。该无线通信可以通过光通信或通过射频RF模块通信来实现。对于许多应用,选择介质是RF,因为它不需要视线。射频通信包含一个发射器和一个接收器。射频模块的特点:1.成本低无线数据传输模块建立了专用的无线数据传输模式,既节省了人力和物力,又节省了投资。2.工期短要使用数据传输模块建立专用的无线数据传输方法,只需安装适当高度的天线,工程周期只需几天或几周。相比之下,无线方法可以快速建立通信链接,并且工程周期大大缩短。3.适应性强使用无线数据传输模块来建立专用的无线数...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 RF 发帖人:feasycom 发帖时间:2021-03-10 15:08:00
  • 2.4G无线射频方案--SI24R1
  • Si24R1是一颗由无锡中科微专为低功耗无线通信应用场合设计的一颗自有知识产权的2.4GRF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24l01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性的。不同的芯片设计需要不同的射频布线以及M...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ​SI24R1 2.4G 线 IC 线 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-19 11:42:00
  • 维普创新15W无线充SoC方案:性价比高+支持三线圈+华为无线快充
  • 业内知名半导体设计公司维普创新在2019年发布了一套高集成无线充电解决方案WP8035,以较低的成本实现了15W无线快充发射功能。并在兼容LG15W、苹果7.5W、三星10W、华为10W等协议的同时,还支持单/双/三线圈模式。15W无线充SoC方案维普创新WP8035是一颗15W无线充SoC发射芯片,内部集成MCU、驱动IC等。内置32KBFlash,支持板端/USB口双重升级程序、输入口支持用户自定义协议输入。维普创新WP8035无线充系列芯片高集成度、高性能无线充电发射端方案,满足QI标准V1.2.4版本,同时兼容苹果7.5W、三星10W、华为10W、LG15W等多种手机;内部集成MCU...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 线充TX端 线 发帖人:圣邦微123 发帖时间:2020-08-06 16:28:00
  • 英集芯IP6806无线充射端
  • 英集芯IP6806无线充发射端Layout展示。
  • 所属专栏: Layout布线 标签: 线端 Layout 发帖人:Layout后焊大师 发帖时间:2019-06-11 16:17:00
  • 无线接收芯片2210LC
  • 无线接收芯片.外部电路简单.技术问题来这里交流
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: 线芯片 发帖人:电子狂人 发帖时间:2018-04-10 14:56:00
  • 物联网无线模块-接收灵敏度和功率简化测量方法
  • 无线产品做好后,量产为了保证质量,发射功率、接收灵敏度需要测试,但安捷伦的仪器又太贵了,介绍各简化方案物联网常用无线模块-接收灵敏度及发射功率简化测量方法.pdfCG100无线综测仪-介绍.pdf
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 简化 发帖人:owl1cjy 发帖时间:2018-03-23 16:45:00
  • 物联网无线模块-无线产品-接收灵敏度及发射功率测量方法-----以及简化方法
  • 功率的定义:最大输出功率是指发射机在一个射频周期内供给传输线的平均功率。灵敏度的定义:在规定的测试频率和调制方式下,当接收机误码率小于或者等于规定值时,接收机天线端口的输入信号功率大小。常规的功率测试一般使用功率计或频谱仪,灵敏度的测试使用带有调制功能的信号源,灵活一点的用矢量信号源。但1、矢量信号发生器的优点是精度高、最灵活、可以改变滤波器、码率、码型,找出最优的接收方式,但缺点是贵不适合产线安捷伦(是德)也给出了低成本的方案,他这个方案成本低一些,但挺麻烦的,一般不太熟悉的需要调几次才能弄好,特别是没有其他信号源做对比时,弄不清到底调好没有。当然最直接的就是选正好为这种应用设计的仪器,使...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 线 发帖人:owl1cjy 发帖时间:2018-01-31 14:27:00
  • 低功耗高灵敏度无线接收芯片
  • 芯片型号是CMT2210LB,封装SOP-8。连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_188632.html主要特点及注意事项:1.433.92MHz的频点用的晶振是27.1383M。2.芯片用法和常规芯片一样,一个DOUT直接进单片机就行。3.管脚图里的三个SPI脚,这些是eeprom编程用的,产品上可以不接。4.芯片出厂是默认编程的。规格书:CMT2210LB_2217LB_2217B_EN_V0.8.pdf原理图:CMT221xLB-EM.pdf
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 线 发帖人:撕碎的火车票 发帖时间:2018-01-29 15:17:00
  • 常用无线收发芯片射频指标及测量方法介绍
  • 常用无线收发芯片射频指标及测量方法介绍,一些总结,主要是灵敏的测试如何简化测试,做了些思考,自己做了实验,欢迎指正,很希望认识搞这块的朋友常用无线收发芯片射频指标及测量方法介绍.pdfowlc@163.com
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线芯片 频指标 发帖人:owl1cjy 发帖时间:2017-10-24 15:17:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: